结果:找到"FPGA 入门",相关内容298条
  • 电子小白求助
  • 如果我想设计一块实现特定功能的PCB板,我应该怎么做,应该学习哪些知识
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子 发帖人:chenGY 发帖时间:2024-05-31 13:10:00
  • 制作音频接收器的注意点
  • 音频采集板应用比较广,是一款较为常用的集成电路板。在制作中首先要选好核心元件,推荐选用精密运放(低噪声,高宽带)例如MAX4428SA+T,OPA2188AIDR,其中第一款为美信的产品比较难买,第二款相对较容易买到,也可以选用音频放大芯片例如TDA2822,这款芯片有两个运放集成而成,结构简单,接口较小,十分适合初学者使用。尤其要注意的是在选取元件时一定要选取低噪声的器件,从而减少干扰,实现高效率正确采集。在设计电路时,要科学推导传递函数,计算其音频输出时的放大倍数,保证至少和输入端同级别输出,同时要科学探究输出波形的失真程度,为较好采集,要基本做到低失真,要着重注意正弦信号的被削低现象,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 新手 发帖人:为民服务 发帖时间:2023-04-12 20:06:00
  • 10M50DAF672I7G中文资料
  • 10M50DAF672I7GFPGA现场可编程门阵列中文资料系列:MAX1010M50逻辑元件数量:50000LE输入/输出端数量:500I/O电源电压:1.15V~1.25V工作温度:-40°C~100°C数据速率:-收发器数量:-封装/箱体:FBGA-672封装:托盘最大工作频率:450MHz逻辑数组块数量—LAB:3125LAB工作电源电压:1.2V产品类型:FPGA-FieldProgrammableGateArray
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA 发帖人:szmjd 发帖时间:2023-02-17 13:27:00
  • 机械设计入门诀窍,这15条诀窍一定记着!
  • 有些话虽然是老生常谈,但俗话说:温故而知新。。。学机械,结构设计,要经历过多少错误,走过多少弯路,不断从中总结经验,才能按照客户的要求设计出满意的产品,甚至成为这一行的大师。是的,经验对于我们个人的设计之路是一笔宝贵的财富,不管是自己的经验,还是别人的经验,都不可忽视。1.拜模仿为师,从模仿中学习,不断提高通常的设计,80-90%都是对已有的技术进行模仿、综合后搞出来的。充分利用他人的经验和过去的经验,使之为自己服务,不断进步。2.对设计要迷恋不舍设计人员要有美学观,安稳观,能区分产品美与不美,安定与不安定。其次设计人员要为用户设身处地着想,站在用户立场上体验。信心来自对设计的迷恋,像迷恋情...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械设计 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-01 16:30:00
  • DOPI海思入门级开发板Hi3516EV200
  • 大家好,我是DOPI,音译:独派,中文名:行动派。叫我:独派,行动派都可以。很长一段时间里,海思的芯片,都只出现在大厂的产品里。很少出现在开源的项目中,经过DOPI的努力,现在海思的芯片,也可以开源,可以可以用在智能家电,智能门锁等等行业。DOPI的几次打样,包括未来的EV300,DV300入门开发板都是在嘉立创打样,小批量生产的。欢迎访问:http://www.dopi.vip/produce/ev200
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 海思,级开发板,Hi3516EV200 发帖人:EDSNTony 发帖时间:2020-06-22 10:54:00
  • 【技术答疑】XILINX赛灵思开发板PYNQ-Z2新品留言区
  • 本帖子是关于XILINX赛灵思开发板新品PYNQ-Z2技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们已邀请原厂相关技术人员在本帖和pynq官方的技术支持论坛做对应支持与解答,欢迎大家踊跃参与问题讨论,同步欢迎登陆:https://discuss.pynq.io/。开源项目新利器!XILINXPYNQ-Z2开源框架的第二代最新开发平台,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/XILINX-PYNQ-Z2.htmlPythononZYNQ就算小白的你,也能轻松搭建高性能嵌入式系统,让非传统FPGA用户也能轻松开发FPGA。PYNQ基于其支持框架可以面向多...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开源框架 可嵌式编程 FPGA Python on ZYNQ 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-05-14 20:02:00
  • 分享笔记之阻抗匹配
  • 阻抗匹配阻抗:在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。在设计电子电路时都需要考虑阻抗匹配,什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配,下面列举三个典型方向说明:一、获得最大功率。  对于理想的电源,我们希望只有电压U,但实际上,每个电源都会有一个内阻,如图1-1所示,电源是由U和内阻r组成的。接入负载RL,要使负载获得最大的功率,RL取多大的值?由欧姆定律U=I*R得出  IRL=U/(RL+r)  URL=IRL*RL=U/(1+r/RL)    PRL=URL*IRL=U^2/[4*r+(RL-r)^2/r]  所以当RL=r时,(RL-r)^2/r取得最小值0,...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 阻抗匹配 基础知识 发帖人:立创工程小李 发帖时间:2018-01-09 09:25:00
  • ABT电子入门套件实例1:获取天气数据
  • 自己做了一系列的传感器模块,适合新手入门学习,接线简单快捷,容易上手。废话不多说,来看一个实例:通过Esp8266获取天气情况。1所需硬件ArduinoUNO数量1;转接板数量1;Esp8266模块数量1;按钮模块数量1;0.96OLED屏数量1;水晶头电缆数量2;2模块间连线先把OLED屏插在转接板上:再把转接板插在UNO上:把8266模块插在JR3上,按钮模块插在JR1上:下面是上电运行的效果,默认显示城市、天气和温度:通过按钮切换到生活指数(穿衣指数、紫外线强度和运动指数)界面:3Esp8266单独编程使用支持8266的ARDUINOIDE环境编程,编程环境安装方法网上有很多介绍,这里...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 传感器模块 电子套件 发帖人:双源电子 发帖时间:2017-12-04 17:31:00
  • 给大家推荐一本FPGA入门好书
  • 推荐理由:《那些年,我们拿下了fpga》这是一本文艺青年的书,以面对面的语言进行陈述,其中没有需要琢磨的技术名词。特别是FPGA基础知识和语法,相比其它同类书里各种晦涩难懂的名词罗列,更多的是风趣形象的比喻和直白清新的描述,读者会有读小说那样的轻松,从而更加有趣、有效率和有信心的学习FPGA。
  • 所属专栏: 书籍推荐 标签: FPGA 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-11-17 14:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: